Šest razloga za odabir dizalice topline
Više informacija za bolje razumijevanje
Saznaj više
Udobno se smjesti, uživaj i saznaj više o našim rješenjima
Saznaj više o našim dizalicama topline i donesi informiranu odluku
- Što je dizalica topline?
- Na koji način radi dizalica topline?
- Koji je tipičan vijek trajanja dizalice topline?
- Mogu li se dizalice topline upotrebljavati za hlađenje?
- Je li dizalica topline pravo rješenje za moj dom?
Dizalica topline je učinkovita tehnologija s niskim ugljičnim otiskom koja daje više energije nego što je troši. Koristi obnovljive izvore energije kao što su zrak, voda i geotermalna energija za grijanje, hlađenje i proizvodnju potrošne tople vode. U zatvorenom prostoru, ta se energija oslobađa pomoću grijaćih tijela, kao što su radijatori, podno grijanje, konvektori dizalice topline i sustav potrošne tople vode.
Dizalice topline koriste energiju izvana da bi postigle željenu temperaturu u prostoru. U početku radna tvar u vanjskoj jedinici dizalice topline upija toplinu iz zraka, zemlje ili vode. Radna tvar ulazi u kompresor gdje se stlačuje. Uslijed visokog tlaka, radna tvar postaje vruća i posljedično proizvodi vruću vodu. Topla voda može se skladištiti u spremniku dok nam ne zatreba ili cirkulirati putem grijaćih tijela u različitim prostorijama kroz podno grijanje, radijatore ili konvektore dizalice topline. U kombinaciji s konvektorima dizalice topline ili podnim grijanjem, dizalice topline mogu djelovati kao klimatizacijski uređaji i također se koristiti za hlađenje. Postupak je obrnut – unutarnje jedinice upijaju toplinu, a vanjske je oslobađaju.
Dizalica topline obično traje između 15 i 20 godina, iako je to određeno različitim faktorima, kao npr. održavanjem. Iako su dizalice topline rješenje koje zahtijeva malo održavanja, njihov se životni vijek može maksimizirati redovitom godišnjom provjerom instalatera ili servisnog partnera.
Mogu, no to ovisi o vrsti grijaćih tijela koje su na raspolaganju.
Idealno grijaće tijelo za hlađenje je konvektor dizalice topline (poznat i kao ventilokonvektor), koji pametno kombinira grijanje i hlađenje u jednom sustavu.
Dizalica topline idealna je za domove svih oblika i veličina, a ugradnja dizalice topline radi grijanja i hlađenja pametan je izbor bilo da se radi o novoizgrađenom domu ili renoviranoj nekretnini.
Prednosti dizalice topline
Zašto je ulaganje u dizalicu topline dobra ideja?
Dizalice topline su isplativ sustav, s malim utjecajem na okoliš, koji grije prostor koristeći obnovljivu energiju.
Dizalice topline izvlače besplatnu energiju iz zraka, vode ili tla. Iako koriste električnu energiju, računi za energiju će se smanjiti s obzirom da je količina proizvedene toplinske energije znatno veća od potrošene energije.
Osim toga, dizalice topline mnogo su sigurniji izbor od standardnih sustava grijanja. Mogu na najmanju mjeru svesti opasnosti od nezgoda jer ih pogoni obnovljiva energija i tek djelomično električna energija, stoga u njezinom radu ne sudjeluju fosilna goriva i nema rizika od curenja plina ili iznenadnog zapaljenja.
Zahvaljujući materijalima visoke kvalitete i sofisticiranom dizajnu, Daikinove dizalice topline imaju dug vijek trajanja. Ako se dobro održava, dizalica topline će trajati 20 godina.
Jesu li dizalice topline energetski učinkovite?
Potrošnja električne energije dizalice topline temelji se na onome što je poznato kao sezonski koeficijent učinkovitosti (CoP), koji dozvoljava varijacije u pogledu učinkovitosti tijekom godine. Dizalica topline obično zimi intenzivnije radi nego ljeti.
CoP se izračunava mjerenjem ulazne energije (struje) i izlazne energije (topline). Dizalica topline u pravilu proizvodi 4 kWh topline uz 1 kWh električne energije, uslijed čega tijekom godine možemo ostvariti veće uštede nego na računima za plin. Također, postoje načini za dodatno poboljšanje učinkovitosti.
Izolacija utječe na učinkovitost svih sustava grijanja, stoga dobrom izolacijom zidova, prozora i otvora u potkrovlju možemo smanjiti radno opterećenje dizalice topline, a time i njenu potrošnju.
Ako zbilja želimo optimizirati učinkovitost i značajno smanjiti potrošnju električne energije, korisno je razmotriti kombinaciju dizalice topline i drugih sustava, kao što su podno grijanje i solarni paneli.
Naša rješenja za grijanje i hlađenje
- Dizalice topline zrak-voda
- Klima-uređaji
Kompletna rješenja za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu
Dizalice topline zrak-voda troškovno su učinkoviti sveobuhvatni sustavi za grijanje, hlađenje i proizvodnju potrošne tople vode koje pogone obnovljivi izvori energije. Možeš računati na svestranu integraciju s postojećim i novim grijaćim tijelima. Idealno za nove domove, renovacije i zamjenu kotlova.
Komfor za cijelu godinu
Osiguraj komfor u svojem domu ljeti i zimi uz naprednu, učinkovitu tehnologiju grijanja i hlađenja. Dodavanje spremnika omogućit će i potrošnu toplu vodu. Idealno kao dodatak kotlu ili za zamjenu starih električnih sustava.
Više informacija
You can get advice on which type of heat pump is best suited to your home from a Daikin installer, staff at the manufacturer’s flagship store, or consult our residential solutions navigator.
The typical lifespan of a heat pump is generally between 15 and 20 years, though this depends on a number of factors. For example, maintenance. Although heat pumps are a low-maintenance solution, an annual check-up by your installer or service partner will help maximise its lifespan.
Yes, heat pumps can connect to either old or new radiators.
If you already have radiators in your home, high-temperature heat pumps or hybrid heat pumps (if you’re replacing a gas boiler) can easily connect to them and use existing piping without the need to replace the radiators or carrying out additional works.
Yes, heat pumps can be used for cooling, but this depends on the type of emitters you have.
For example, the ideal emitter for cooling with low- or high-temperature heat pumps is a heat pump convector (also known as a fan coil unit). This works similarly to a traditional radiator with the added benefit that it can both heat and cool a room.
Some hybrid heat pumps can connect to air-to-air heat pump (also known as air conditioners), which are another popular heating and cooling solution.
A Daikin heat pump installer will manage everything related to ordering, delivery and installation of your heat pump.
The simplest answer is, it depends. Installing a heat pump is more than just the placement of an indoor and an outdoor unit, therefore there is no definite timeframe when it comes to the amount of time it will take to install a heat pump as it will depend on a number of different factors such as:
- Type of home: The first thing that will be taken into account is the type of home a heat pump will be installed in. Is it a new-build or an existing home? With new-build homes, the planning needs to be taken into account with all other building currently taking place. With existing homes, things such as whether existing emitters will be used or will be replaced with new ones will play a part in the time needed.
- Type of heat pump: Since there is a variety of different heat pumps, each one also has its own time requirement for the installation.
- Additional works: Whether you are installing a heat pump in an existing or new-build home, there may be additional works that need to take place in order to ensure that you’re getting the most out of your new system. This could include the installation or replacement of emitters (such as radiators), optimising your insulation etc.
The price of installing a heat pump varies depending on the type of heat pump you choose and the country you live in.
Other factors that can affect the price are renovation or additional building works (such as insulation) that need to carried out, plus your installer. Different installers will have different prices according to their expertise and experience.
Across Europe, different countries have different regulations and incentives on national and regional level to support the purchase and installation of a heat pump.
As each will have their own schemes and eligibility criteria, we advice you to consult your chosen Daikin installer, or your government's website, for more information.
Most heat pumps usually come with an indoor and an outdoor unit. Each unit produces sound when in operation, this sound is generally measured in dBA and these levels range from a scale of 0 dBA to 140 dBA.
When looking at sound levels you will also see specifications given for sound power level and sound pressure level.
Sound power level is the sound level measured directly at the source.
Sound pressure level is the sound level measured at a specified distance (usually 1.5 - 2 metres) from the source.
The indoor units of Daikin heat pumps generally produce a sound pressure level of about 30dBA, which is comparable to the sound of a person whispering.
Outdoor units, since they come in a bigger variety of sizes, range in sound pressure levels between 40dBA and 62 dBA, which are comparable to the sounds of birds a chirping and people having a conversation respectively.
Heat pumps are not very demanding. We advise scheduling an annual maintenance appointment with your installer or service provider to make sure your pump keeps working as efficiently as possible. A typical service would include a number of standard checks, as well as a thorough cleaning of the unit and filters.
Naš blog o grijanju i hlađenju
Pronađi rješenje koje zadovoljava tvoje potrebe