Skip to main content

Osiguraj svojem uređaju brigu koju zaslužuje uz jedan od naših prilagođenih paketa održavanja. Uštedi novac, produlji vijek trajanja uređaja i uživaj bez brige.

Otac i dijete se igraju i uživaju u hladnom zraku
  • Bezbrižnost u svakom trenutku
    Ikona štita sa simbolom certifikacije
  • Pobrini se da sve radi na siguran način
    Ikona stetoskopa
  • Uštedi na energiji i potencijalnim troškovima popravka
    Ikona kasice-prasice
  • Produlji vijek trajanja svoje opreme
    Ikona certifikacije

Odaberi paket održavanja koji ti odgovara

Osnovni paket

Osnovni paket za tvoju opremu nudi godišnju provjeru kako bi i tijekom narednih godina ostala u vrhunskom stanju.

Žena u uredu

Preventivno održavanje

Godišnja provjera uređaja i dodatno osiguranje za dijelove u slučaju kvara nakon isteka razdoblja standardnog jamstva.

Muškarac koji se koristi aplikacijom Onecta

Bezbrižnost u svakom trenutku

Potpuna sigurnost za razdoblje do deset godina, uz punu zaštitu od svih troškova nastalih zbog nedostataka u proizvodnji i drugih kvarova. Uključuje godišnju provjeru u svrhu održavanja, dijelove u slučaju kvara nakon isteka jamstvenog razdoblja, radne sate i dolazak na lokaciju.

Sretna obitelj tijekom igre

Je li potreban ugovor o održavanju?

Ovisno o tome koje rješenje imaš, ugovor o održavanju obvezan je ili opcionalan. Naša je preporuka uvijek zaključiti ugovor o održavanju kako bi uređaj dobio sve što je potrebno za besprijekoran rad. Na taj način ćeš produljiti vijek trajanja uređaja, optimizirati svoje ulaganje i dugoročno štedjeti novac.

Više informacija

When you buy a unit from Daikin, your installer will propose a maintenance contract. Your installer has 18 months the time to offer you this maintenance contract. In case he doesn't in that period, you can go via our Stand By Me platform and purchase a maintenance contract from Daikin.

Yes. If your installer provides maintenance, you can continue using them for the maintenance of your unit.

If your installer does not offer maintenance, register your product on Stand By Me and can purchase our maintenance packages. There are different packages based on customer needs. We offer something for every need!

The recommended annual maintenance visit needs to be booked with the installer, who will check the proper functioning of the entire installation. Even if your heat pump is still under warranty, it is necessary to check its operating condition to ensure the durability of your installation. In some cases, a defect or an obvious lack of maintenance may result in the guarantee being invalidated. In case you purchased a maintenance contract from Daikin, you can book this by using our online calendar or by contacting our help desk.

We recommend regular maintenance of the filters every two months. This guarantees the performance of your unit and avoids overheating. The filters are easy to achess and easy to clean with water - just remember to switch the device off first.

Muškarac i žena razgovaraju i smiju se

Stand By Me

Bizi bez brige nije nikada bilo jednostavnije. Jednostavno se registriraj putem naše platforme Stand By Me i odaberi dodatne postprodajne usluge u skladu sa svojim potrebama.