I England dækker ordningen Boiler Upgrade Scheme en stor del af udgifterne til en varmepumpe. Beløbet er blevet hævet fra £5.000 til £7.500 for varmepumper med luft som energikilde.
Ved første øjekast kan det virke, som om varmepumper kræver en større investering end traditionelle varmesystemer. Når man overvejer at købe en varmepumpe, bør man dog have med i overvejelserne, at der er gode chancer for at få støtte. Det gør det utroligt attraktivt at investere i en varmepumpe.
I et forsøg på at bekæmpe klimaforandringerne har mange regeringer valgt at udfase gas- og oliekedler. I stedet opfordrer de til at vælge løsninger med en lav CO2-udledning, fx varmepumper.
At overtale boligejere til at skifte til varmepumper har altid været en
udfordring. Stigende gaspriser er dog blevet et problem i Europa, hvorfor de fleste lande nu tilbyder statsstøtte. Det har skabt en større begejstring for varmepumper, som i stigende grad anerkendes som en fornuftig løsning.
Statsstøtten har afgørende betydning for at øge luft-til-vand varmepumpers og jordvarmepumpers konkurrenceevne. Økonomisk støtte til at installere disse teknologier kan fremskynde overgangen til bæredygtige varmeløsninger yderligere.
I Storbritannien har man indført en støtteordning til udskiftning af fossile varmeenheder for at arbejde sig hen imod regeringens mål om nettonul-udledning (en reduktion på 95 % i løbet af de næste 30 år).
Gennem ordningen Boiler Upgrade Scheme kan borgere i England og Wales få økonomisk støtte til en del af udgifterne til udskiftning af fossile varmesystemer – herunder olie, gas og el – til en varmepumpe eller et biomassefyr.
Boligens stand og boligejerens situation afgør, om man er berettiget til støtte. Man skal eje boligen, have installeret eller have planer om at installere det nye varmesystem den 1. april 2022 eller derefter og erstatte et varmesystem med fossile brændstoffer såsom olie, gas eller el. Derudover skal boligen have en gyldig energimærkning uden anmærkninger om isolering af lofter eller hulrum i mure. Støtten gælder kun for renoveringsprojekter.
Beløbsstørrelsen pr. bolig blev for nylig hævet fra £5.000 til £7.500 for varmepumper med luft som energikilde og fra £6.000 til £7.500 for jordvarmepumper. Hybridvarmepumper er ikke omfattet af støtteordningen.
Ansøgningen indsendes af en MCS-certificeret installatør, og støttebeløbet trækkes fra den samlede pris for installationen af varmepumpen.
I Skotland yder Home Energy Scotland Grant and Loan Program økonomisk støtte til energieffektivitetsforbedringer og varmepumper for at hjælpe boligejere med at gå over til energieffektive tiltag og vedvarende energisystemer. Finansieringen dækker op til 75 % af forbedringsomkostningerne, dog maksimalt £7.500. Tiltag, der berettiger til støtte, inkluderer energieffektivitetsforbedringer såsom isolering, elvarme og udskiftning af vinduer, sekundære forbedringer (kombineret med energieffektive systemer eller løsninger med vedvarende energi) samt installering af løsninger med vedvarende energi såsom varmepumper og solpaneler. Ansøgerne skal være ejere af den pågældende bolig. Kontaktoplysningerne findes på Home Energy Scotlands website.
Man kan få yderligere støtte via The Energy Company Obligation (ECO). Mængden af støtte varierer fra energiudbyder til energiudbyder, og de tilbyder forskellige typer forbedringer. Vi anbefaler, at man kontakter udbyderen direkte.
Social Housing Decarbonation Fund (SHDF) i England arbejder med at forbedre energieffektiviteten i socialt boligbyggeri ved at løfte boliger med en lav energimærkning til C-mærkning. Hvis man er interesseret, kan man ansøge på hjemmesiden for SHDF Wave 2.1. Derudover tilbyder Home Upgrade Grant (HUG) opgradering af energieffektiviteten og opvarmning med lav CO2-udledning til lavindkomsthusstande, som har en energimærkning mellem D og G og ikke har adgang til gasforsyningsnettet. Programmet finansieres af lokale myndigheder og omfatter bestemte områder, som du kan finde ved hjælp af værktøjet ”Find your local council”. HUG 2 implementeres fra april 2023 til marts 2025.
Læs de nærmere detaljer i artiklen her: LINK
Hvis du vil undersøge, om du er berettiget til Boiler Upgrade Scheme, bedes du kontakte en MSC-certificeret installatør via hjemmesiden MCS – Find a contractor.
Hvis du vil undersøge, om du er berettiget til Energy Company Obligation (ECO), kan du kigge på hjemmesiden Ofgem.
Hvis du vil se, om du er berettiget til Home Energy Scotland Grant, kan du tjekke hjemmesiden Home Energy Scotland Grant and Loan: in detail”.
Hvis du vil se, om du er berettiget til Social Housing Decarbonation Fund, bedes du gå ind på hjemmesiden SHDF Wave 2.1.
Hvis du vil se, om du er berettiget til Home Upgrade Grant, kan du anvende onlineværktøjet Find your local council.